请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38J84 主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM
模式:4421,data_reate=312.5Msps,8x内插,DAC_CLK=2500MHz (外部)
k=16,ref_clk=156.25MHz,19.5.3125万
启用混音器模块,课程混音器模式= FS/8,输出为右:FIG2
我要使用NCO块,因此启用混音器块,疗程混合器=旁路,NCO启用:寄存器Config2=0x20D0,
但输出不是预期的结果?
我的SYSREF是连续的,所以NCO Accu同步源不能是'YSREF',我尝试了所有其他配置,NCO似乎工作不正常。
我错过了什么?
谢谢!
哇