This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:SYSREF LVPECL直流耦合回转值-数据表VS Hyperlynx IBS模拟

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614995/adc12j4000-sysref-lvpecl-dc-coupled-swing-value---datasheet-vs-hyperlynx-ibs-simulation

部件号:ADC12J4000

您好,

我想使用直流耦合线路和LVPECL标准来进行ADC12J4000周围的通信。

我有一些关于数据表电压值的问题。

这些值如下所示:

因此,共模电压必须介于0VDC和1.9VDC之间,差动摆幅必须介于0.4Vpp和2Vpp之间。

第一个问题:这些差值是否为|SYSREF+- SYSREF-|?

如果是,则意味着所需的最小单端电压摆动为0.4 /2=0.2Vpp,即单端最小值为+/-0.1V。

我下载了ADC12J4000的IBS文件,并模拟了由AD HMC7044驱动的文件:

由于HMC70.3124万的LVPECL的输出共模电压为2VDC,我尝试使用电阻器将其降低至1VDC,保持50R自适应。

结果如下所示:

您可以看到HMC70.3124万的输出,ADC12J4000的输入位于中间,交流耦合差值位于底部,ADC的阈值。

在右下角,您可以看到ADC12J4000的交流耦合差动阈值为+/-0.1V。

这与我以前的计算不符,因为我说单端最小摆幅应为+/-0.1V。

如果IBS模型正确,由于ADC12J4000接收到的差值(模拟输出中的红线)高于ADC的IBS阈值,我的应用程序应该正常工作。

如果IBS模型错误,实际阈值为+/-0.2V (根据我的数据表),我的应用可能无法工作,因为我的差动振幅刚好高于0.4Vpp,我希望至少有150mVpp的利润。

第二个问题:我以前的计算是否正确? 如果是,IBS型号是否错误?

第三个问题:交流耦合和直流耦合模式的阈值是否相同?

感谢您阅读,祝您度过美好的一天

Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我们正在研究您的问题。 我们会尽快作出回应。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我想您正在混合共模电压。 如表6.3 所示。 Vcmi (模拟输入共模电压)是应应用于ADC的模拟输入的共模电压,它适用于引脚VIN+和VIN-。

    其中下一行描述 了这些引脚上可以施加的电压。

    下面一行是关于DEVCLK,SYSREF和SYNC的差压,这意味 着以下信号的差压(SYSREF+- SYSREF-)对于2Vpp,应介于0.4Vpp之间,因此最小单端最小摆动应为0.2V,而不是0.1V。

    最后,如下面所示,VCM是应为 SYREF和SYNC信号保持的共模电压。

    是交流和直流的阈值相同。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢 您的回答!

    你说得对,我犯了一个共模电压错误。

    我在模拟时采用了正确的值,但只是在这里写得太快了,这就是为什么模拟具有1 VDC的共模电压,而我的消息提到了1 VDC共模电压。

    [报价用户="Neeraj Gill"]

    下面一行是关于DEVCLK,SYSREF和SYNC的差压,这意味 着以下信号的差压(SYSREF+- SYSREF-)对于2Vpp,应介于0.4Vpp之间,因此最小单端最小摆动应为0.2V,而不是0.1V。

    [/引述]

    这正是我的意思! 单端信号应为200mVpp,因此可以将其描述为[Common mode voltage +/-100mV](共模电压+/- 100mV)。

    我的问题是在Hyperlynx中,ADC12J4000的IBS文件提到了如下阈值:“AC:Vdiff +/-0.1V”

    可以考虑两种可能性:

    _此阈值描述了单端值,并与我的计算(以及我引用的您的计算)相匹配:我的应用程序可以正常工作,但模拟显示单端输入信号仅为+/-100mV,这让我有点担心...

    _此阈值描述了差值,因此与我们的任何计算都不匹配,我的应用程序肯定会起作用,因为我的差幅是阈值的两倍。

    因此,某处存在问题,我想知道我应该信任我们的数学(数据表)还是IBS文件?

    谢谢!

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alexis

    我已经查看了vdiff的产品数据表,IBIS文件和IBIS标准描述的详细信息。 根据我的发现,我认为ADC12J4000 IBIS文件中的vdiff规范应该是0.2 而不是0.1 ,以符合产品数据表中的0.4Vpp最小振幅规范。

    我将与建模团队一起相应地更新IBIS文件。

    此致,

    Jim B