您好,
我想使用直流耦合线路和LVPECL标准来进行ADC12J4000周围的通信。
我有一些关于数据表电压值的问题。
这些值如下所示:
因此,共模电压必须介于0VDC和1.9VDC之间,差动摆幅必须介于0.4Vpp和2Vpp之间。
第一个问题:这些差值是否为|SYSREF+- SYSREF-|?
如果是,则意味着所需的最小单端电压摆动为0.4 /2=0.2Vpp,即单端最小值为+/-0.1V。
我下载了ADC12J4000的IBS文件,并模拟了由AD HMC7044驱动的文件:
由于HMC70.3124万的LVPECL的输出共模电压为2VDC,我尝试使用电阻器将其降低至1VDC,保持50R自适应。
结果如下所示:
您可以看到HMC70.3124万的输出,ADC12J4000的输入位于中间,交流耦合差值位于底部,ADC的阈值。
在右下角,您可以看到ADC12J4000的交流耦合差动阈值为+/-0.1V。
这与我以前的计算不符,因为我说单端最小摆幅应为+/-0.1V。
如果IBS模型正确,由于ADC12J4000接收到的差值(模拟输出中的红线)高于ADC的IBS阈值,我的应用程序应该正常工作。
如果IBS模型错误,实际阈值为+/-0.2V (根据我的数据表),我的应用可能无法工作,因为我的差动振幅刚好高于0.4Vpp,我希望至少有150mVpp的利润。
第二个问题:我以前的计算是否正确? 如果是,IBS型号是否错误?
第三个问题:交流耦合和直流耦合模式的阈值是否相同?
感谢您阅读,祝您度过美好的一天
Alexis