请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS5294 尊敬的:
我已经使用ADS5294开发了一个数据采集板。 但我的测试结果显示地板噪音非常大(约5位)。 根据ads5294的数据表,噪声基底应该很小(约2位)
你能给我一些关于低SNR的建议吗?
示意图:ADC驱动器:ADA4940
测试条件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我已经使用ADS5294开发了一个数据采集板。 但我的测试结果显示地板噪音非常大(约5位)。 根据ads5294的数据表,噪声基底应该很小(约2位)
你能给我一些关于低SNR的建议吗?
示意图:ADC驱动器:ADA4940
测试条件:
嗨,您好!
感谢您使用我们的ADS5294器件。
正如您从ADS5294数据表中所看到的那样,它显示了这一点
我们的设备噪声性能约为75.5dBFS (在fin =5MHz时为-1dBFS)
当我们使用ADS5294EVM板来测量ADS5294器件性能时,
请参阅我们的ADS5294用户指南。
您可以看到我们的测试结果,其中一个测试结果显示为:
此处 设备噪声性能约为75.68dBFS (在fin =5MHz时为-1dBFS)
这 与我们的数据表非常一致。
另请查看ADS5294用户指南中的示意图。
低SNR结果( 由于噪音较高)问题可能由输入信号放大器引起。
以下是一个示例(在用户指南中),说明您可以创建过滤器(例如本例中的BP过滤器)
减少来自输入放大器的噪音。
非常感谢!
此致,
陈