This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:需要有关ADS5294的低SNR结果的帮助

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, ADS5294EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617277/ads5294-need-help-for-the-low-snr-result-of-ads5294

部件号:ADS5294

尊敬的:

我已经使用ADS5294开发了一个数据采集板。 但我的测试结果显示地板噪音非常大(约5位)。 根据ads5294的数据表,噪声基底应该很小(约2位)

你能给我一些关于低SNR的建议吗?

示意图:ADC驱动器:ADA4940  

测试条件:

  1. A8_P/A8_N已接地。
  2. 所有板载电源均由非常干净的直流电源设备供电。
  3. ADC的LVDS输出已正确反序列化。 数据显示在我自己开发的范围上(目前在我们的产品中使用,其功能正常                      

    测试结果:

    无筛选器,无小数点。 地板噪声PK到PK 值约为40 (约5位)。

    FS/8低通滤波器,无小数点。 地板噪声PK到PK 值约为20 (约4位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已收到您有关器件ADS5294的查询,并将于下周回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,您好!

    感谢您使用我们的ADS5294器件。

    正如您从ADS5294数据表中所看到的那样,它显示了这一点

    我们的设备噪声性能约为75.5dBFS (在fin =5MHz时为-1dBFS)

    当我们使用ADS5294EVM板来测量ADS5294器件性能时,

    请参阅我们的ADS5294用户指南。

    您可以看到我们的测试结果,其中一个测试结果显示为:

    此处 设备噪声性能约为75.68dBFS (在fin =5MHz时为-1dBFS)

    这  与我们的数据表非常一致。

    另请查看ADS5294用户指南中的示意图。

    低SNR结果( 由于噪音较高)问题可能由输入信号放大器引起。

    以下是一个示例(在用户指南中),说明您可以创建过滤器(例如本例中的BP过滤器)

    减少来自输入放大器的噪音。

    非常感谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你过得怎么样?

    以下是ADS5294三个图的图片。

    请看一下。

    非常感谢!