This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08的输入阻抗

Guru**** 2823275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617587/ads124s08-input-impedance-of-ads124s08

部件号:ADS124S08

大家好,

    我绕过PGA,将AINCOM连接到+2.5V (以AINN的形式),内部参考,AINps的范围从0~5V,我想知道AINCOM 的输入阻抗,有人可以告诉我在哪里找到它?

黄先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huang,

    我们决定仅为ADS124S08指定绝对和差动输入电流,而不指定输入阻抗。
    从差分输入电流规格中,您可以看到绕过PGA时的差分输入阻抗约为1GOHM。

    此致,