您好,
我需要一个单端差分转换器,因为我想用它来转换另一个板(第二板)的步进电动机驱动器的步进和DIR信号,该板与第一板相当远。 第二板接受差分步进和DIR信号。
那么,有人能给我推荐一个好的IC或任何其他解决方案吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Dinesh,
请描述STEP和DIR信号。 它们是3.3 V CMOS逻辑信号还是? 如果逻辑电平为5V,则SN7.5174万线路驱动器应该可以为您提供支持 http://www.ti.com/product/sn7.5174万 如果STEP和DIR的逻辑电平为3.3 V,我们在 http://www.ti.com/lsds/ti/interface/rs-485-rs-422/rs-485-rs-422-overview.page上还有其他设备 可以满足您的需要。
我希望这能有所帮助!
您好Dinesh:
请对照AM26xx31x器件的差动输出规格,检查差动步进和DIR输入的输入电压规格。 与5V AM26xx31x器件相比,AM26LV器件的输出电压水平降低。 接口/RS-485/RS-422参数表(包括前面提到的设备)中的所有四路差动线路驱动器都可能适合您,但需要5V电源。 还有一个5 V电源双设备,您可能会考虑SN7.5158万。 另请注意,某些AM26xx31x设备内置ESD保护或增强的温度范围以及其他功能,具体取决于部件号。