This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可将单端信号转换为差分信号的IC的建议

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616786/suggestion-for-ic-which-can-convert-single-ended-to-differential-signal

主题中讨论的其他部件:SN7.5174万AM26LV31ESN7.5158万

您好,

我需要一个单端差分转换器,因为我想用它来转换另一个板(第二板)的步进电动机驱动器的步进和DIR信号,该板与第一板相当远。 第二板接受差分步进和DIR信号。  

那么,有人能给我推荐一个好的IC或任何其他解决方案吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dinesh,

    请描述STEP和DIR信号。 它们是3.3 V CMOS逻辑信号还是? 如果逻辑电平为5V,则SN7.5174万线路驱动器应该可以为您提供支持 http://www.ti.com/product/sn7.5174万 如果STEP和DIR的逻辑电平为3.3 V,我们在 http://www.ti.com/lsds/ti/interface/rs-485-rs-422/rs-485-rs-422-overview.page上还有其他设备 可以满足您的需要。

    我希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    STEP (向步进驱动器提供步进信号)和DIR (向步进驱动器提供方向信号)都是输出。 两者都是3.3 V CMOS逻辑信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    是否有任何IC可以将两个单端信号转换为差分信号? 两个单端信号都应作为输出工作。 与RS485不同。 在RS-485中,TX信号为输出,RX信号为输入。 如果两个信号都朝外,您是否可以向我推荐IC?

    谢谢你。

    此致,

    Dinesh Jinjala
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我有一个IC AM26LV31E低压高速四路差动线路驱动器。

    我总共需要六个频道。 所以我可以使用两个IC。

    该IC是否使用良好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dinesh:

    请对照AM26xx31x器件的差动输出规格,检查差动步进和DIR输入的输入电压规格。 与5V AM26xx31x器件相比,AM26LV器件的输出电压水平降低。 接口/RS-485/RS-422参数表(包括前面提到的设备)中的所有四路差动线路驱动器都可能适合您,但需要5V电源。 还有一个5 V电源双设备,您可能会考虑SN7.5158万。 另请注意,某些AM26xx31x设备内置ESD保护或增强的温度范围以及其他功能,具体取决于部件号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。 我会考虑你的意见。  

    此致,

    Dinesh Jinjala