This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8311:关于SCLK和SYNCL之间的计时

Guru**** 2914120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615943/dac8311-about-the-timing-between-sclk-and-syncl

部件号:DAC8311

您好,支持团队,

我有一个关于DAC 8311的问题。

请告诉我从SCLK下降边缘到SYNCL下降边缘的时间规格。
(请参阅下图。)

我认为这是T3 - T4。 我的理解是否正确?
或者是否有任何其他规格?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masanori:

    感谢您的查询。 我正在调查您的问题。 很快还会再来的

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masanori:

    从计时图中可以发现,SCLK下降边缘和/SYNC下降边缘之间不需要直接定时。 但是,如果您观察到涉及的计时规范很少。 让我们调用SCLK下降边缘和/SYNC下降边缘之间所需的最短时间作为TX,然后:
    1.如果/sync上升沿在SCLK下降沿之后,所需的时间为TX = t7 + T8,这实际上是T8,因为t7-min是0
    2.如果/sync上升沿在SCLK下降沿之前,所需的时间为TX = T8 - T10

    我希望这能回答你的问题。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uttam-san:

    谢谢你教我。

    我也想了。
    我知道SYNCL的下降边缘必须早于SCLK。
    我想知道从SYNCL下降到SCLK下降的最短时间。
    我猜是T2 + T4。 由于T4的最小值为0 ns,因此为T2。
    这是否正确?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masanori-San,

    您可以正确地看到,在序列开始时,/sync下降边缘位于SCLK下降边缘之前,两者之间的最小定时要求为T4 + T2。 T4-min = 0时,它实际上是T2。 但是,由于T2是SCLK准时的最小值,因此这一要求实际上是多余的,因此未指定。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uttam-san:

    谢谢你教我。

    我明白了。
    您的建议非常有帮助。

    此致,
    Tachibana先生