Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS114S08
主题中讨论的其他部件:ADS124S08, ADS114S08
大家好,我正在评估带有小麦石桥的ADS124S08,并想研究在各种激励电流和不同时间段打开激励电流对传感器(自热)精度的影响。 我想模拟一种低功率模式,系统唤醒,进行1次或多次测量,在特定时间内休眠,然后重复。 我要设置脚本以执行以下操作:
1)打开低压侧驱动器(ADSs-SW)。
2)启用IDAC1至指定电流
3)以指定的采样速率进行多次测量(想要改变采样速率),(请参阅系统稳定时)
4)关闭ADSs-SW (可能还有IDAC???)
5)进入睡眠模式
6)重复
我(认为)使用自定义脚本执行1-5操作不会有问题。 但是,我不清楚的两点是1)如何重复执行此操作(是否只需在脚本中重复多次命令序列,重复多次,以及2)如何记录和查看结果(使用数据分析?)
我对数据分析与主软件的交互方式有点困惑。 我的意思是 我的正常操作是选择一个脚本(用户或预定义的),然后按RUN。 然后转至Data Analysis (数据分析)工具,选择Number of samples (样本数量),然后单击Collect data (收集数据)。 我的理解是,ADS124S08只是免费运行,单击“收集数据”,您只是记录已从ADS输出的数据。 但是,在上述情形中,ADC将启动和停止。 在ADS休眠和唤醒时,收集和查看数据是否也能正常工作?
最后,我看到了关于其他主题的讨论,即如何淘汰和更换Delta-Sigma评估软件。 预计的更换产品将于何时推出? 您是否需要测试版测试仪?