This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:偏移说明/问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616019/ads5263-offset-clarification-questions

部件号:ADS5263

我认为这应该是医学论坛,但基于某些原因,我只能选择高速论坛。

我有几个关于ADS5263偏移规格的问题。  在电气特性表中,它将偏移列为+-10 mV典型值,+-30mV最大值 假设满刻度为4V差分和16位分辨率,30 mV偏移会导致+/- 491个代码的代码错误(10 mV偏移164个代码)。 这是否正确?

图34显示了输入短路的输出代码直方图。 直方图的主箱比中标尺小202 LSB (相当于约12 mV)。 这是否与抵消直接相关? 我不确定这是否真的等同于偏移规格,因为这是在中尺度上测量的,其中可能包括偏移误差之上的增益误差。  

另外,图34是从一个输入上的一个设备测量的吗? 还是多个输入或设备的平均值?

在ADC输入中没有输入信号(未短路)的4个器件的每个输入上收集了一些数据。 每个ADC输入均通过每个输入上的50欧姆与VCM连接进行交流耦合。 在温度和平均过程中,以100MSPS的速率对每个ADC输出进行多个输出测量,中尺度偏移范围从-140 LSB到-460 LSB不等。  大多数变化是从ADC到ADC,而不是从温度变化。 这种很大的变化是否合理? 有些ADC比图34所示的高得多。 让输入保持打开状态的测量技术可能会增加错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    您的线程已分配给正确的应用程序工程师。 您将很快收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    电气特性表中的+/-30mV最大偏移误差是我们为多个IC上的器件(~491 LSB)指定的误差。 我们还建议在ADC输入端(电容器到接地)使用交流短路来进行偏移测量。

    我认为图34显示了单个ADC的输出代码变化有多小。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    感谢您提供此信息。 我想我自己对差分ADC如何设置来测量偏移感到困惑。  

    为了澄清这一点,ADS5263上的偏移是通过在输入端提供交流短路来测量的,这是通过将每个输入端的电流盖连接到接地来实现的。  输入之间没有直接短路,正确吗?

    我同意图34可能是一个器件中的一个ADC。 比较一个器件中的4个ADC时,整个+-30 mV范围内的偏移是否合理? 或者,我们是否期望在一台设备内的偏移会更小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们不建议直接缺少输入。 不幸的是,我们拥有的数据以及数据表中指定的数据仅显示多个设备上的差异,而不是单个设备内的差异,因此我无法真正说出来。

    我们可以保证+/-30mV的规格,因为我们在所有出厂设备的生产过程中都对其进行了测试。

    此致,

    奥卢