This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:模拟输入差分电容器值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616366/ads131e06-analog-input-differential-capacitor-value

部件号:ADS131E06

您好,

差分电容器值的建议值是多少?对于ADS131E06,差分电容器值应在AIN1_P和AIN1_N之间使用?

此电容器是否有任何限制值(最大电容)?在数据表中,它是15nF (第59页)?

此盖的设计公式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandeep,

    感谢您对ADS131E06的关注!

    差模电容器(上图中的CDif)补充了两个共模滤波器(由RFilt和CCOM组成)。  一般而言,差模滤波器的切断频率比共模滤波器切断频率低十年。  CDiff通常是CCOM大小的10倍(或更大)。  CDif大小的实际限制将在过滤器的稳定时间内。