主题中讨论的其他部件:ADS52J90
您好,
我们 的设计具有ads52j90与Xilinx kcu105的接口。 我们能够使用JESD接口正确地传输数据。 但是,JESD接口经常会失去同步。
我们的配置为16通道,8通道,100Msps和10位 ADC 分辨率(对应4Ghz的信道速率)。
ads52j90用户指南指出:"在较高的速度下(超过4 Gbps),LDO电压会因为开关电流增加而下降。 要改善高速时的抖动,请使用INC_JESD_VDD寄存器控件恢复LDO电压。'
我们无法通过GUI修改寄存器0x50 INC_JESD_VDD值。 我们也尝试了脚本,但收到了错误消息。 请建议 如何更改寄存器0x50或我们可以采取的任何措施,以提高4Ghz信道速率或更高的JESD接口稳定性。
已附加错误消息。
此致,
李