Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1115 尊敬的:
有一位客户遇到了ADS1115的这个问题,他使用了差分,当 AINp>AINn时,输出没有问题,但当 AINp<AINn时,输出始终是 6.5535万。 我知道只有 当VIN = VAINP–VAINN=-FS/2^15时,输出才为6.5535万。 那么,您能给我一些建议吗?
此致
凯林