This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115问题,谢谢

Guru**** 2810095 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614617/ads1115-ads1115-questions-thanks

部件号:ADS1115

尊敬的:

  有一位客户遇到了ADS1115的这个问题,他使用了差分,当 AINp>AINn时,输出没有问题,但当 AINp<AINn时,输出始终是  6.5535万。 我知道只有 当VIN = VAINP–VAINN=-FS/2^15时,输出才为6.5535万。 那么,您能给我一些建议吗?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    您能否更详细地解释ADS1115正负模拟输入处的信号电平的外观以及输入如何连接到所测量的电压?
    输出代码卡在-1LSB位置似乎非常不寻常。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯林


    简单地说,ADS1115使用Two的补码记法,因此6.5535万d (十六进制FFFF)的输出相当于-1。 当AINP小于AINN时,MSB为1时,您会期望负数。 但是,负满刻度为8000小时,而仅为负值的输入则接近FFFFh。 数据表第24页的数据格式部分对此进行了说明。 我还要指出,在出现一些偏移电压错误时,输入短路时通常为FFFFh。

    如果输出数据未按预期输出,我们将需要有关输入的更多信息,正如Joachim所提到的。 它通常有助于为ADC提供一系列输入并记录相应的输出数据。 此外,它还有助于提供一个示意图,说明客户正在测量的内容。


    吴若瑟