This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:关于桥接测量

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614647/ads1120-q1-about-the-bridge-measurement

部件号:ADS1120-Q1

您好,

 

关于使用ADS1120-Q1进行桥接测量,我的客户正在询问一个问题。

他们将参考数据表(第95页)上的图82 (桥接测量)以了解其应用。

・模拟输入:磁性(霍尔)传感器

・AVDD =磁性传感器电源:5V

・数据速率:2K SPS

 

(问题)

(1)它们将在电源线和电源输入之间放置一个限流电阻器,

因为磁性传感器不能为电源输入多个电流。(请参阅下文。)

在这种情况下,是否存在任何问题或顾虑?

(例如,对比率计操作的影响)

 


 

(2)一阶差分和共模RC滤波器(RF1,RF2,CDIF1,CCM1和CCM2)

它们应该估计多少电阻值和电容值?

他们能否参考数据表(第48页)上的热电偶测量部分?

(RF1 = RF2 = 1 kΩ,CDIF = 100 nF,CCM1 = CCM2 = 10 nF。)

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao2199,

    客户可以使用电阻器限制电流,但他们也可以使用 电流激励来代替电压激励来实现桥接。   通过使用ADS1120-Q1的IDAC电流源并将电流输出为REFP1,可以实现电流激励。  所需的最小参考电压 为0.75V,如果使用IDAC电流源,则最大值为AVDD-0.9V,这是IDAC的合规电压。  另一个注意事项是输入的共模电压。  在大多数情况下,所需增益为128,但如果参考电压处于0.75 的最小值,则由于PGA的共模输入限制,可应用的最大增益为1。  因此,要在最低噪声结果下实现最大增益,输入的共模必须在正确的输入范围内,使用串联电阻或电流激励,这简单地意味着您不能使用大串联电阻或非常小的电流。

    至于过滤组件的值,给出的值是一个良好的起点。  如果需要使用低侧开关,则还必须考虑滤波器组件的模拟稳定,这也包括电桥的电阻。

    此致,

    Bob B