主题中讨论的其他部件: DAC5672A, TSW1400EVM
您好,
我们使用这些评估板已经有几年了,因为它们在修改为参考GND的单端输出(删除T1,T2和大量其他内容)后,非常适合我们20MHz的应用。
现在,我们正在试验是否可以使其在库存配置中工作,以便我们可以获得SE输出的差异。 虽然输入和输出没有任何变化,但我插入了未经修改的新EVAL板,在J1和J2处看不到任何输出。 我安装了连接到DVDD和W9 (电源短路)的3.3VDC。
首先,EVM的用户指南中包含了各种错误和错误。 例如,在SMA.SMA.J5部分 中,它表示出厂设置的配置将在2.2 连接器J5处提供SE输出,而未安装3.1。 然后,如果将输出设置为1:1阻抗比,而将其设置为1:1而不是4:1,则说明按照表2-3修改组件。
关于为什么在出厂设置配置中看不到J1,J2上的任何输出,有什么建议? 端口中的两个数据都与J3相连。 此输入输出配置可在改进的DAC5672EVM和DAC2904EVM上正常工作。
谢谢