主题中讨论的其他部件:LMH6702,
好的一天,如果我使用ADC1175数字化视频信号(15kHz 240x320),我很难知道应该使用什么VRT和VRB的最佳/正确值。 R,G或B线上的典型视频信号为0v至0.7V,因此我将使用LMH6702放大信号(如推荐),然后相应地设置VRT和VRB,以便我有一个0.7V的频段进行数字化。 但是,数据表在第14页上指出,VRT的正电压应比VRB高1.0V至2.8V,因此给我的频段比视频信号的频段更宽。 但是,ADC1175在封面上指定了它可用于视频应用。
ADC1175在VRT和VRB之间的电压差为0.7V时是否正常工作?
或者,我是否仍能仅将VRT 1V设置为大于VRB就获得良好的视频转换结果?
我是否在理解中遗漏了一些内容?
谢谢!