This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175:视频信号转换的VRT和VRB值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702, ADC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628791/adc1175-vrt-and-vrb-values-for-conversion-of-video-signal

部件号:ADC1175
主题中讨论的其他部件:LMH6702

好的一天,如果我使用ADC1175数字化视频信号(15kHz 240x320),我很难知道应该使用什么VRT和VRB的最佳/正确值。  R,G或B线上的典型视频信号为0v至0.7V,因此我将使用LMH6702放大信号(如推荐),然后相应地设置VRT和VRB,以便我有一个0.7V的频段进行数字化。 但是,数据表在第14页上指出,VRT的正电压应比VRB高1.0V至2.8V,因此给我的频段比视频信号的频段更宽。  但是,ADC1175在封面上指定了它可用于视频应用。   

ADC1175在VRT和VRB之间的电压差为0.7V时是否正常工作?

或者,我是否仍能仅将VRT 1V设置为大于VRB就获得良好的视频转换结果?  

我是否在理解中遗漏了一些内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    建议的VRT-VRB最低电压为1.0V。 设备的基准差较小,但设备性能可能会降低。

    出于以下原因,我建议使用1.0V或大电压。

    1. 这将提供更好的ADC性能。
    2. 如果您正在数字化的模拟视频信号也包括同步信号,则它可能更接近1Vpp,而不是0.7Vpp。 0.7V的参考电压不同可能会导致转换的波形被剪断。

    如果您要将VRT和VRB级别设置为提供0.7V或1.0V的差值,我建议使用与ADC1175数据表中图21所示类似的电路。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim,非常有帮助...最后,第6页显示典型电压输入(Vin)为2.0V。  因此,将外部运算放大器配置为1.65V增益是否是最佳的,以便原始模拟信号(0.35v)的中点加上增益(1.65v)与ADC1175上的典型电压输入相匹配?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    这可能是将应用的信号与ADC全刻度范围匹配的最有效方法,并消除了从外部驱动参考梯的复杂性。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    在ADC1175上再次挖掘我的螺纹,因为您对高速转换非常了解。

    这可能是一个荒谬的问题,但在数据表的第14页上,它列出了LMH6702的电阻值以驱动ADC1175

    1. 值15.0237万和57.6 之后的逗号是什么意思? 我猜什么都没有,数值是以欧姆为单位的?
    2. Vout /Vin = 1 + RF/rg = 1 + 237/150 = 2.58 ;对于视频信号b/w 0和0.7 v,它将为您提供0到1.8V的电流。  这是否足够,或者是否有更好的电阻值可用于模拟视频信号?

    再次感谢您的帮助。  

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    1. 我认为这些逗号将电阻值与公差分隔开来(例如"150, 1 % "),但由于这些值在彼此之间的上方和下方,所以逗号是多余的。
    2. 我认为这些价值观是一个不错的起点。 如果您计划的信号是0V至0.7V,那么通过一些偏移控制来增强电路将输出信号正极转换为ADC的顶部和底部参考电压之间是有意义的。 图19电路的ADC输入电压较低,约为VRB = 0.6V。

    此致,

    Jim B