This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:相对精度范围

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626427/dac8554-relative-accuracy-range

部件号:DAC8554
主题中讨论的其他部件: DAC8.0004万

你(们)好

我们正在工业标准模拟输出模块卡上使用DAC8554。

我们设计的1.25 是参考电压,输出范围为0-10V。 请参阅随附的示意图以供参考。

 通道到通道的变化超过10mV,不符合我们的设计要求。  

请您帮助我们了解此DAC芯片可以提供的最佳准确度以及我们如何进一步改进?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajkumar:

    感谢您的查询。 DAC的偏移电压介于2mV至12MV之间。 您能否提供您的设计要求,以便我们为您推荐合适的零件?

    此致,
    Uttam sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们的要求是获得0-10VDC模拟输出,精度在15 % 偏移误差范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam

    我们正在设计具有0至10V输出范围的工业标准4通道模拟模块。 我们使用DAC8554芯片,并使用上述共享电路进行了测试。 输出在通道至通道中的范围为20至50mV。 请您推荐更多精度芯片,我们可以在0到10mV之间满足信道到信道的差异。 非常感谢您的帮助。

    此致

    Rajkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajkumar:

    根据您的要求,我建议您使用DAC8.0004万和TI设计 www.ti.com/.../slau525.pdf中介绍的运算放大器级 ,以实现0-10V摆幅。 这将为您提供最佳偏移和信道到信道的变化。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam,您的参考设计非常有用,电路对我们很有用。 感谢你的帮助。 您能否分享一下是否有任何运算放大器参考设计可将+/-10V模拟输入转换为0-2.5V范围的ADC输入? 提前感谢。