This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7563:在POR之后启用内部参考时的输出状态

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628269/dac7563-output-status-when-enable-internal-ref-after-por

部件号:DAC7563

您好,

我们的客户有关于DAC7563的问题。

如果没有外部REF,POR之后没有SPI配置,DAC输出的状态是什么,0或中尺度或其他状态?  

如果没有外部REF,在POR之后,启用内部REF,DAC输出0或中尺度或全尺度的状态是什么?  

在POR之后,如果我们先配置GAIN =1,然后启用INTERNAL REF,它会将GAIN重置为2吗?

在POR之后,如果我们 首先将DAC代码配置为四分之一比例,然后启用内部REF,输出是否为2.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有外部REF,在POR之后,启用内部REF,DAC输出0或2.5V的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hollis,

    感谢您的查询。 我很调查这件事。 很快会回来的。

    此致,
    Uttam sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍利斯,  

    我对延误表示歉意。 最近,Uttam发生了一些冲突,这条线似乎在那段时间里从我们的注意力上滑落了。

    Hollis Liu 说:
    如果没有外部REF,在POR之后,无SPI配置,DAC输出的状态是什么,0或中尺度或其他状态?[/QUOT]

    在这种情况下,输出将取决于VREFIN引脚处的电压。 如果它是浮动的,则默认情况下输出电位为此电压/ 2。

     

    如果没有外部REF,在POR之后,启用内部REF,DAC输出0或中尺度或全尺度的状态是什么?  [/引述]

    DAC7563是将通电重置为中刻度可订购的,因此,对于内部2.5V参考,输出电压将被设置为中刻度,对于内部参考,默认情况下将增益设置为2,因此输出应为2.5V。

     

    Hollis Liu 说:
    在POR之后,如果我们先配置增益=1,然后启用内部参考,它是否会将增益重置为2?[/QUOT]

    启用内部参考的操作会将增益设置为2。 因此,在启用内部参考后,增益立即设置为2。

     

    Hollis Liu 说:
    在POR之后 ,如果我们先将DAC代码配置为四分之一比例,然后启用内部REF,输出是否为2.5V?[/QUOT]

    DAC代码从POR电路设置为中等刻度。 如果在POR之后将DAC代码设置为任何值,DAC数据寄存器将保持该值。 当启用内部参考时,对于2.5V的满刻度范围,将增益设置为2。 在四分之一刻度下,输出电压应为1.25V。

     

    Hollis Liu 说:
    如果没有外部REF,在POR之后,启用内部REF,DAC输出0或2.5V的状态是什么?[/QUOT]

    2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duke:

    明白了。非常感谢。