This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的客户有关于DAC7563的问题。
如果没有外部REF,POR之后没有SPI配置,DAC输出的状态是什么,0或中尺度或其他状态?
如果没有外部REF,在POR之后,启用内部REF,DAC输出0或中尺度或全尺度的状态是什么?
在POR之后,如果我们先配置GAIN =1,然后启用INTERNAL REF,它会将GAIN重置为2吗?
在POR之后,如果我们 首先将DAC代码配置为四分之一比例,然后启用内部REF,输出是否为2.5V?
霍利斯,
我对延误表示歉意。 最近,Uttam发生了一些冲突,这条线似乎在那段时间里从我们的注意力上滑落了。
Hollis Liu 说:如果没有外部REF,在POR之后,无SPI配置,DAC输出的状态是什么,0或中尺度或其他状态?[/QUOT]
在这种情况下,输出将取决于VREFIN引脚处的电压。 如果它是浮动的,则默认情况下输出电位为此电压/ 2。
如果没有外部REF,在POR之后,启用内部REF,DAC输出0或中尺度或全尺度的状态是什么? [/引述]
DAC7563是将通电重置为中刻度可订购的,因此,对于内部2.5V参考,输出电压将被设置为中刻度,对于内部参考,默认情况下将增益设置为2,因此输出应为2.5V。
Hollis Liu 说:在POR之后,如果我们先配置增益=1,然后启用内部参考,它是否会将增益重置为2?[/QUOT]
启用内部参考的操作会将增益设置为2。 因此,在启用内部参考后,增益立即设置为2。
Hollis Liu 说:在POR之后 ,如果我们先将DAC代码配置为四分之一比例,然后启用内部REF,输出是否为2.5V?[/QUOT]
DAC代码从POR电路设置为中等刻度。 如果在POR之后将DAC代码设置为任何值,DAC数据寄存器将保持该值。 当启用内部参考时,对于2.5V的满刻度范围,将增益设置为2。 在四分之一刻度下,输出电压应为1.25V。
Hollis Liu 说:如果没有外部REF,在POR之后,启用内部REF,DAC输出0或2.5V的状态是什么?[/QUOT]
2.5V。
您好,Duke:
明白了。非常感谢。