主题中讨论的其他部件: TIPD211, REF5050
应用说明TIDUBW7B–“用于测试和测量应用参考设计的20位,1MSPS,4通道小型设计”包含一个公式,用于在电压参考IC的输出引脚上的RC滤波器上选择RC滤波器3dB频率。
此示例的方程式中的值为
I_q_ref (uA)–80
v_fsr–10V
SNR (dB)–102dB
v_1/f_ref_pp–3uVpp/V (应在方程式中使用3uV或15uV (3uV x 5V参考)
但是,我对方程式的计算结果是55.295 kHz。
在Excel中
=(2*80)/(1万^2)*(1/9*10 3.14^2/8*10^(102/10)-( 0.0.0003万 / 6.6^2)
产生55.295 kHz。 562 Hz是正确答案吗?