请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC12D1600 你(们)好
其中一张卡片上有adc12d1600,我们看到开机时的寄存器地图设置有所不同,并不反映某些主板上的POR值。 主板设计相同。
还有一个保留寄存器(8h),POR应为0000h,但有些ADC将其设置为FFFF,FFFE或FFFD,但有些ADC将其设置为DF4B。
我们还看到设备似乎随机执行了加电校准的应用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
其中一张卡片上有adc12d1600,我们看到开机时的寄存器地图设置有所不同,并不反映某些主板上的POR值。 主板设计相同。
还有一个保留寄存器(8h),POR应为0000h,但有些ADC将其设置为FFFF,FFFE或FFFD,但有些ADC将其设置为DF4B。
我们还看到设备似乎随机执行了加电校准的应用。