This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] adc12d1600:POR行为

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC12D1600QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626110/adc12d1600-por-behavior

部件号:ADC12D1600

你(们)好

其中一张卡片上有adc12d1600,我们看到开机时的寄存器地图设置有所不同,并不反映某些主板上的POR值。  主板设计相同。

还有一个保留寄存器(8h),POR应为0000h,但有些ADC将其设置为FFFF,FFFE或FFFD,但有些ADC将其设置为DF4B。  

我们还看到设备似乎随机执行了加电校准的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    您能否确认您使用的是ADC12D1600塑料封装设备还是ADC12D1600QML-SP陶瓷航空航天设备?

    谢谢!

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塑料包装设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    您是否可以共享主板的示意图,该示意图显示了发电情况以及与ADC电源轨和所有其它ADC I/O连接的连接?

    ADC (/ECE,CAL,CalDly,DDRPh,DES, FSR,NDM,PDI,PDQ,TPM)?

    ADC时钟在通电后多长时间处于活动状态?

    谢谢!

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不能分享主板的原理图,这是不可能的。 我会让我的团队看看其他问题。

    是否有人可以通过论坛而不是通过论坛与我们谈论此设备?

    谢谢

    John