This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:有关JESD初始化的问题

Guru**** 2976920 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624706/adc32rf45evm-question-on-jesd-initialization

部件号:ADC32RF45EVM
Thread:ADC32RF45中讨论的其他部件

硬件设置:

  • ADC32RF45 EVM连接到Hitech Global HTG 830板上的FMC连接器
  • ADC32RF45 置于Bypass LMFS8.282万模式
  •  第二个尼奎斯特区行动
  • EVM配置文件: “LMK_ ADC32RF45_LMF_8.282万_ExtClock.cfg”和“ADC32RF4x_12bit_LMFS_8.282万.cfg”
  • EVM GUI用于配置ADC和LMK设置
  • Xilinx JESD204内核用于FPGA

在EVM GUI上选中然后取消选中“反转同步极性”复选框之前,我无法通过JESD成功连接。  切换GUI上的复选框时,我确实看到FPGA内的同步信号断言。  同步信号是FPGA的输出和ADC的输入,因此这对我没有意义。  如有任何帮助,我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您必须更改用于ADC编程的配置文件,以不反转同步极性。    预生产硅片具有反转同步输入的极性,因此我们用于HSDCPro和TSW14J56的ini文件将具有用于反转同步的行条目。   当最终的硅片可用时,同步没有反转,我们已经有许多HSDCPro副本在反向同步中,所以我只是在ADC的配置中将其反转。    在您希望将ADC的配置文件与其他FPGA编程一起使用之前,这种方法可以正常工作。

    ADC配置文件中反转同步的行是

    ADC32RFxx_analog
    0x0058 0x20    //同步极性在hsdcpro.ini反转同步时反转

    删除这些行,或至少删除地址0x0058的行。   或者按现在的方式使用配置文件,然后使用GUI选项卡关闭同步反转。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我会检查以确保FPGA上同步的P/N引脚未被交换。 我也要让其他人来看看这个问题。

    此致,

    丹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现,仅仅关闭"反转同步极性"是不够的。 我的JESD链接不会启动并运行,直到我切换"未选中-已选中-未选中"框。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这让我认为来自FPGA的同步信号是静态值,您将 预期信号的极性反转,然后再反转回来,使其看起来像是向ADC提供了一个'脉冲'。   即使跟踪上信号的实际值没有变化,这看起来似乎是在切换同步。 如果您从配置文件中删除该行,以便ADC需要默认同步极性, 然后观察FPGA正在驱动哪些同步,并确保通过FMC连接器驱动正确的信号对-例如驱动主同步对,而不是驱动为连接器定义的备用同步对。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这不是问题。 我可以反转FPGA驱动的同步极性。 无论哪种方式,我都必须"取消选中,取消选中""反转同步极性"框才能连接JESD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我明白你在说什么。 我不知道您所指的"备用同步对"是什么。 但是,我确实跟踪了从ADC32RF45 EVM到FPGA的同步连接。

    ADC引脚35和36 --> EVM FMC引脚G12和G13 --> HTG FMC引脚G12和G13 --> FPGA引脚BE8和BF8

    我尚未探测EVM上的同步信号。 我将执行此操作以查看它是否切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在ADC的输入端探测同步,在FPGA驱动信号时看不到任何转换。 但是,当FPGA正在配置时,我确实看到信号切换。 我没有载板的布局信息,并且根据文档,我的连接看起来是正确的,因此我决定尝试在ADC的针63上使用单端同步。 我通过另一个I/O信号从FPGA连接到EVM板上的测试点,现在可以看到信号切换。

    当我尝试通过使用EVM GUI的低级访问将0x40写入寄存器0x69.0036万和0x169.0036万来启用CMOS SYNCB时,我永远不能读回写入的值。 我以前在写其他寄存器时从未遇到过这个问题。 要正确启用CMOS SYNCB,我还需要做什么? 谢谢,Shawn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我花了一些时间尝试让单端同步工作。 如果我只是修改“ADC32RF4x_12bit_LMFS_8.282万.cfg”,方法是在脚本的JESD设置部分写入0x40以注册0x69.0036万和0x169.0036万,则从ADC GUI读回的寄存器值甚至不能反映脚本已正确执行。 即使没有将单端同步线从FPGA连接到ADC,情况也是如此。 是否需要执行其他设置才能使单端同步正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已询问设计团队是否需要任何其他信息来进行单端同步编程。   例如,在寄存器映射的后面部分,是用于设置用于单端同步的GPIO引脚方向的寄存器,但默认方向是输入,因此不会有问题。   因此,我询问了使用此功能是否还需要了解其他信息。   我知道我们已经让应用程序使用单端同步,因此可以完成。  

    尽管如此,您的FPGA JESD IP在同步失败后放弃建立链接的尝试,因此同步不再切换。   我相信我们的IP不会放弃,因此它可能是FPGA IP的默认设置,即放弃之前尝试同步的次数。   可能。    但是,您是否尝试在配置中删除将SYNC设置为反转极性的那一行,以便链路能够成功建立第一次,就像差分同步一样?

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard,感谢您将此信息转发给设计团队。

    是的,我尝试在禁用反向同步的情况下进行配置,但没有结果。

    我还尝试使用"SPI SYNC"寄存器在内部切换FPGA同步,但这也不起作用。 到目前为止,"反转同步极性"复选框是我建立链接的唯一方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是我从设计团队得到的。

    要将PIN#63转换为CMOS同步,我们需要澄清两件事:

    1. CH位应设置为'1'。

    2.寄存器地址0x3C的位0也必须设置为'1'。 数据表中不存在此寄存器。 我们将其纳入数据表的新修订版中。

     

    因此必要的SPI序列是:

    1.访问页面0x69万

    0x4001 0x00

    0x4002 0x00

    0x4003 0x00

    0x4004 0x69

    2.保留CH=1,并将reg 0x36的位6和位0或reg 0x3C设置为'1'。

    0x7036 0x40 //位<6>

    0x703C 0x01 //位<0>

     

    (对于记录,正常的差分同步也应起作用。  我们的此EVM可与三个不同的Xilinx开发平台和两个采用Altera器件的捕获卡配合使用,除了使极性正确外没有任何问题。  由于您可以通过手动切换极性控制来使差分同步工作, 在首次初始化失败后,您看不到FPGA切换信号,我不得不认为有一个简单的问题阻止了链路初始化,并且FPGA被编码为不返回再重试。)

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    要启用单端同步,需要以下寄存器写入:
    1.访问页面0x69万
    0x4001 0x00
    0x4002 0x00
    0x4003 0x00
    0x4004 0x69
    2.保持CH=1,并将reg 0x36的位6和reg 0x3C的位0设置为高。
    0x7036 0x40 //位<6>
    0x703C 0x01 //位<0>

    请注意,地址0x036中的位<6>和地址0x03C中的位<0>都应设置为高,以便在设备的针脚#63上启用单端CMOS同步。 (设备数据表仅提及地址0x036的位<6>作为CMOS同步-这将在下一版本中更正)

    此致,
    Sourabh