Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADCPRO, ADS1220EVM
当我学习使用ADS1220时,我使用ADS1220evm进行了测试,我的目标是使用2线测量热敏电阻的温度。 配置为:R30焊接0欧姆电阻,R3焊接3.241K欧姆电阻。 此外,我还使用跳线盖连接A3和REF-以及A3+和REF +,RTD两端的电阻为110欧姆。 布线方法如图所示,我正在对A系列电流表进行布线,如果用于测量电流为500微安,但在运行ADCPro的过程中,我没有测量电流。 我不知道这里发生了什么。 请您给我一些答案吗? 期待您的回复。谢谢。