This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于ADS1220EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADCPRO, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628583/about-ads1220evm

线程中讨论的其他部件:ADS1220ADCProADS1220EVM

当我学习使用ADS1220时,我使用ADS1220evm进行了测试,我的目标是使用2线测量热敏电阻的温度。 配置为:R30焊接0欧姆电阻,R3焊接3.241K欧姆电阻。 此外,我还使用跳线盖连接A3和REF-以及A3+和REF +,RTD两端的电阻为110欧姆。 布线方法如图所示,我正在对A系列电流表进行布线,如果用于测量电流为500微安,但在运行ADCPro的过程中,我没有测量电流。 我不知道这里发生了什么。 请您给我一些答案吗? 期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户496.7788万:

    我建议您按照路由进行操作,并与ADS1220EVM用户指南中的原理图进行比较。  您会发现一些问题。  一种是您尝试测量由于连接而不存在电流的电流。  您将AIN3输出(电流源)直接连接到参考电阻器。  由于跳线短路,电流不会流经RTD。  您的电流应来自连接至EXC-而非EXC+的AIN3。

    您还应更改为参考其他外部参考输入,如果您实际要测量RTD,则需要以不同的方式连接RTD,因为您现在的连接没有连接到模拟输入。

    由于ADS1220EVM提供了许多不同的传感器类型和组合,因此我建议打印示意图,使用彩色铅笔或荧光笔在示意图上标注路径,然后正确连接您的布线。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bob B
    根据您的说法,我确实发现了问题,我也阅读了数据, 但现在这是一个新问题,我把增益设置为8,当我通过抽样阅读广告时,我发现广告值的变化更大,误差相对较大,计算值对我有很大的影响。 温度范围也更大。 我该怎么办? 期待您的回复。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户496.7788万:

    应用增益时,代码值将增加,因为全刻度范围减小。  分析数据时,确保使用正确的LSB大小进行计算。  如果您在ADCPro的参考标签中输入了正确的参考电压,那么时间阈图将为您进行此校正,但在查看原始代码时,您需要手动进行此计算。

    当使用3.24k偏置电阻器作为参考时,如果使用相同的电流来激发参考电阻器和RTD,则当测量值变为比例测量值时,电流术语将从ADS1220数据表的RTD应用部分中讨论的公式中退出。  换言之,结果代码是RTD与参考电阻的比率。  数据表第56页上的方程式40显示 结果代码是 RTD除以参考电阻乘以增益的比率。  应用增益时,结果代码将大得多。

    另外,还应考虑从EMI/RFI源接线时产生的任何噪音也会产生。  由于输入滤波器电阻器为0 欧姆,因此没有RC滤波来滤除噪声或防止混叠,因此将滤波器电阻从0欧姆更改为更大的值将有所帮助。  我会使用1到2k范围内的值来查看它是否对噪音有帮助。

    此致,

    Bob B