主题中讨论的其他部件:ADS1148,,
ADS114S08似乎是ADS1148的新版本/改进版本。 我是否应该首先考虑ADS114S08的新设计? 此外,此ADC是否是单端和差动测量组合的首选? 我们将读取4线RTD,4-20mA信号(通过测量并联电阻器上的电压)和0-5V信号(使用分压器进行缩放以适应ADC的允许输入电压范围)。 哪个ADC最适合此应用?
谢谢!
蒂姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS114S08似乎是ADS1148的新版本/改进版本。 我是否应该首先考虑ADS114S08的新设计? 此外,此ADC是否是单端和差动测量组合的首选? 我们将读取4线RTD,4-20mA信号(通过测量并联电阻器上的电压)和0-5V信号(使用分压器进行缩放以适应ADC的允许输入电压范围)。 哪个ADC最适合此应用?
谢谢!
蒂姆
谢谢约瑟夫。 我认为ADS114S08最适合我们的应用。 非常感谢您的快速回复。
您是否知道ADS114S08是否可以配置为测量四(4)个PT1000 RTD,而无需将它们全部串联起来? 我们的应用需要测量1到4个PT1000 RTD,因此我们不希望将它们全部与单参考电阻器串联。 如果仅连接一个,则会断开串联链,并且没有电流流动。 是否有方法使用MUX在4个不同的RTD之间切换参考电阻器,并仍执行比例测量?
谢谢!
蒂姆