This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADS114S08是否可以替代ADS1148? 哪一项更适合单端和差分测量?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS114S08, ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628138/ads114s08-is-the-ads114s08-a-replacement-for-the-ads1148-which-is-better-for-both-single-ended-and-differential-measurements

部件号:ADS114S08
主题中讨论的其他部件:ADS1148,,

ADS114S08似乎是ADS1148的新版本/改进版本。 我是否应该首先考虑ADS114S08的新设计? 此外,此ADC是否是单端和差动测量组合的首选?  我们将读取4线RTD,4-20mA信号(通过测量并联电阻器上的电压)和0-5V信号(使用分压器进行缩放以适应ADC的允许输入电压范围)。 哪个ADC最适合此应用?  

谢谢!  

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,


    我们认为ADS114S08是下一代ADS1148。 ADS114S08通常比其前代产品具有更好的规格和更多的故障检测功能。

    此外,ADS114S08还具有可绕过的PGA,以便AVSS (或接地,如果如此连接)为有效输入。 这使得单端测量更容易。 对于ADS1148,不能禁用PGA,AVSS不是有效输入,因为它超出PGA输入和输出范围。

    我会将ADS114S08用于您的应用。 在您拥有基本拓扑和设计后,如果您需要他人审阅,请随时发帖。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢约瑟夫。 这真的很有帮助。 您能告诉我ADS114S08和ADS114S08B之间的区别吗? 我应该选择哪一项?

    再次感谢,
    蒂姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    ADS114S08B与ADS114S08非常相似,但删除了某些功能。 规格也有一些差异(电气特性的MIN和MAX列)。

    以下是单个图形中的差异。

    您决定使用的功能取决于您需要的功能以及您的设计中需要的规格。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫。 我认为ADS114S08最适合我们的应用。 非常感谢您的快速回复。

    您是否知道ADS114S08是否可以配置为测量四(4)个PT1000 RTD,而无需将它们全部串联起来?  我们的应用需要测量1到4个PT1000 RTD,因此我们不希望将它们全部与单参考电阻器串联。 如果仅连接一个,则会断开串联链,并且没有电流流动。 是否有方法使用MUX在4个不同的RTD之间切换参考电阻器,并仍执行比例测量?

    谢谢!  

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,


    连接四个RTD而不是串联测量它们取决于您使用的RTD类型。 您正在测量2线,3线或4线RTD吗?

    您也可以使用多路复用器来帮助获得更多通道,但您需要考虑串联电阻和漏电。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    这是2线RTD。 它们是PT1000 (额定电阻为1000欧姆),因此导线电阻可忽略不计。

    仅使用ADS114S08即可实现这一点,还是需要添加外部MUX?

    谢谢!
    蒂姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,


    您应该能够将四个2线RTD连接到ADS114S08器件。 您不应该需要多路复用器的帮助。 我认为这样的方法应该起作用:

    所有负极导联均已连接,您可选择IDAC从一个信道转到另一个信道。




    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph,这是完美的。 钥匙用于连接每个RTD的负极导线。 你就是那个人!

    谢谢!
    蒂姆