请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1293 肌电图(EMG)是测量肌肉活动的标准模式。
我需要记录3种不同的肌肉。 这些肌肉都在面部。 (按摩器和颞)。 我可以使用ADS1293执行此操作吗? 没有腿部活动? 并且仅使用3.3V PSU?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.