This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:是否可以将ADS1293用于3通道EMG

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627033/ads1293-can-i-use-the-ads1293-for-a-3-channel-emg

部件号:ADS1293

肌电图(EMG)是测量肌肉活动的标准模式。

我需要记录3种不同的肌肉。 这些肌肉都在面部。 (按摩器和颞)。 我可以使用ADS1293执行此操作吗? 没有腿部活动? 并且仅使用3.3V PSU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan,您好!

    是的,如果您不打算使用legdrive或类似的共模电压基准,您可以使用1293来记录这些肌肉。您会希望将输入偏置为中间电源,而不是交流耦合电容器之后的VDD_3。 您可以使用RLDOUT (即信号参考电源范围的中间值),也可以在使用VDD_3时添加电阻器以形成分压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matt

    感谢您提供信息。 我将3.3V电压更改为RLDOUT,并为滤波器添加了一些C。

    如果我理解正确的话,只使用3.3V的电源是没有问题的。 这很好。

    TI是否有用于输入的保护二极管? 这家酒店有多少特别之处?