This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1210:比较ADS1210,ADS1216和ADS1212之间的重置计时

Guru**** 2811365 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628307/ads1210-comparison-reset-timing-between-ads1210-ads1216-and-ads1212

部件号:ADS1210
主题中讨论的其他部件: ADS1216ADS1212

您好,

让我在下面发布有关ADS1210重置计时的信息。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/62.7987万/2315621#2315621</s>231.5621万 231.5621万

之后,我还学习了其他类似器件ADS1212,ADS1216。

因此,我发现ADS1212的重置计时与ADS1210的旧重置计时类似。

ADS1216的重置计时与ADS1210的新计时类似。

ADS1212的RTM时间大约为1996年,与ADS1210相同。

另一方面,ADS1216的RTM时间大约是2000年, 即BB被迁移到TI的那一年。  

这似乎是一个有趣的事实...

<ADS1210>的旧重置计时

<ADS1210>的新重置计时

<ADS1212的重置计时,类似于ADS1210的旧重置计时>

<ADS1216的重置计时,类似于ADS1210>的新重置计时

我希望此信息有助于了解更改重置时间的原因。

仅为您提供信息。

感谢您的关注。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    感谢您发布。 我确实发现ADS1216重置波形功能最初是在1999年设计中描述的,但该器件的推出是2000年12月。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph-San,

    谢谢你的好意!

    此致,