请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1210 主题中讨论的其他部件: ADS1216, ADS1212
您好,
让我在下面发布有关ADS1210重置计时的信息。
之后,我还学习了其他类似器件ADS1212,ADS1216。
因此,我发现ADS1212的重置计时与ADS1210的旧重置计时类似。
ADS1216的重置计时与ADS1210的新计时类似。
ADS1212的RTM时间大约为1996年,与ADS1210相同。
另一方面,ADS1216的RTM时间大约是2000年, 即BB被迁移到TI的那一年。
这似乎是一个有趣的事实...
<ADS1210>的旧重置计时
<ADS1210>的新重置计时
<ADS1212的重置计时,类似于ADS1210的旧重置计时>
<ADS1216的重置计时,类似于ADS1210>的新重置计时
我希望此信息有助于了解更改重置时间的原因。
仅为您提供信息。
感谢您的关注。
此致,