This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:SYSREF和LMFC之间的关系

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624836/ads52j90-relation-between-sysref-and-lmfc

部件号:ADS52J90

您好,

我的客户正在使用ADS52J90。

我的客户认为SYSREF时钟的频率必须是LMFC时钟的多频率。
如果SYSREF时钟的频率不是LMFC时钟的多个频率,会发生什么情况?

此致,
Shimiuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    我们已收到您的咨询,并将在本周结束时回复您。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    这是为了什么客户,他们的应用是什么?

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu-san,

    感谢您的支持。
    我就此发送了电子邮件。

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    感谢您发送电子邮件。 如果SYSREF频率不是LMFC频率的倍数,则可以在多帧中间断言SYSREF,这可能导致JESD设备重置,并且链路不会出现。  

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu-san,

    我补充有关这一点的问题。

    冷您请告诉我为什么JESD设备重置为SYSREF频率,而SYSREF频率不是LMFC频率的倍数?
    我认为这是通过设置JESD_RESET寄存器引起的。 这是否正确?



    请告诉我数据表中表27和表28中"JESD块"的平均值。
    “JESD块”是否仅指时钟计时? 还是包括注册设置?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    JESD块是指第49页上的图72所示的JESD TX块。
    具有不是LMFC频率的倍数的连续SYSREF信号意味着每次在设备时钟的上升沿处采样SYSREF时,JESD链路都必须持续重置LMFC的相位,即不断重新启动中的多帧 另一个多帧的中间。

    JESD204B标准介绍了有关SYSREF,LMFC和多帧对齐的更多信息。

    此致,
    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

    感谢您的回复。
    为了理解您的答案,我会提出其他问题。

    问题1:如果连续SYSREF信号是LMFC频率的倍数,JESD块是否复位?
    问题2:如果重置发生在具有连续SYSREF信号(LMFC频率的倍数)时,ADS52J90和FPGA是否会重新协商链接?

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    如果您想更深入地了解SYSREF在JESD204B中的工作方式,我建议您学习 材料。

    此外,大多数FPGA供应商(Altera,Xilinx)都有自己的专有IP来确定FPGA,JESD TX交互。  

    此致,

    奥卢