This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1210:重置计时

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627987/ads1210-reset-timing

部件号:ADS1210

您好,

我想问您一个有关ADS1210“重置计时”的问题。

我发现在"旧数据表"中定义的重置计时与下面的最新计时不同。

旧的需要“3脉冲”才能重置。 但最新的一种需要“2脉冲”才能重置。

< old >

<最新>  

让我问您两个问题,

Q1)为什么更改重置时间?

Q2)如果使用旧的时间安排,会发生什么情况?

      是否可以使用旧的计时?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    请参阅此帖子:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/62.2263万/2302657#2302657</s>230.2657万 230.2657万

    这一较新的时间至少可追溯到2000年时间框架数据表,不是最近的变化。  此部件的数字设计人员不再在TI工作,其中一位模拟设计人员认为他们可能发现需要根据特性调整时间。  因此,很不幸,我不能具体回答为何改变时间安排。  此外,我们没有测试旧重置计时的方法,因为我们知道,20年前的台式机板和软件将会执行此测试。  我建议使用当前数据表中的计时,或者客户可以自己验证计时。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bob-San,
    我了解此设备的情况。
    似乎很难支持...
    非常感谢您的善意。
    此致,