请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298 嗨
我尝试从ADS1298主板读取芯片ID,我得到7F,我期望的是92。
请帮助
我正在传输
11小时SDATAC
20小时
和00h
所以我在DSO上得到的是非常奇怪的,因为它似乎正在放电(DSO上的DOUT PIN)
黄色时钟
粉色DIN
蓝色的dout
绿色CS
缩放的第一组时钟 20h
第二组时钟00h
缩放最后一组时钟,并在接收缓冲区上获得7F
缩小序列缩小(蓝色)似乎是放电