工具/软件:Linux
我使用的是ads5263。 在dokumentation中,我看到SNR = 84.1 dBFS,用于具有100MSPS时钟信号的15MHz输入信号。 从技术角度来说,BW (带宽)= 6 Hz I必须具有噪音范围-137 dBFS。 FS = 16 dBm。 我在没有 输入信号的情况下分析BW = 6 Hz的噪声基线。 在5月的情况下,我有-125 DBF,BW = 6 Hz。
理论计算: 噪声基准= FS - SNR -10×Lg (FS:(2*BW))。
其中:
FS -满刻度信号(对于ads5263 FS = 16 dBm);
SNR -信噪比(对于ads5263 SNR = 84.1 dBFS);
BW -我们工作的频段(6 Hz);
FS -采样频率。
所以! 理论计算结果为-137 dBFS。
实际结果(实际获得的结果)为-125 dBFS。
为什么实践中取得的结果与理论不一致?
也许我误解了文件或我的计算不正确。
请帮助我了解这些问题。