This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:最大VREF (ABS最大值)

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627021/ads7951-max-vref-abs-max

部件号:ADS7951

尊敬的各位:

我已经看过关于此主题的其他文章,但DS中仍缺少一个重要的规范。 REFP引脚的ABS最大值是多少?

我的一位客户提供了3.3V的器件,并且为REFP引脚提供了相同的电压。

客户并不太在意在这种情况下测量值是否会下降,但他需要知道零件是否会损坏。

通常,推荐的工作条件(最大3V)可提供一定的裕度。 情况是这样吗? 如果REFP =3.3V,部件是否会损坏?

此致,

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico,
    >>>如果REFP =3.3V,部件是否会损坏?
    我会检查一下,然后再找您。
    据我所知,器件设计为在REFP = 2V至3V范围内工作,因此REFP = 3.3V超出规格。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi,

    谢谢,期待您在检查后的回答。

    此致,

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi,

    DII如果REFP = 3.3V,当供应为3.3V时,您检查部件是否会损坏?

    此致,

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico,
    我正在等待有关此问题的反馈。 很抱歉耽误你的时间。 将再次跟进并更新。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico,

    我们有从REFP引脚到AVDD的ESD二极管。 因此,只要AVDD大于或等于REFP电压,部件就不会因REFP引脚上的3.3V电压而损坏。 但仍不建议使用3.3V电源为REFP引脚供电,因为它高于此器件的最大工作条件,因此不符合器件的数据表规范。

    注意:在这种情况下,客户不能使用2xVREF范围,必须使用0至VREF范围。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi,

    非常感谢。 这正是我想要听到的。

    客户正在0-Vref区域使用该设备。

    此致,

    Domenico