请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7951 尊敬的各位:
我已经看过关于此主题的其他文章,但DS中仍缺少一个重要的规范。 REFP引脚的ABS最大值是多少?
我的一位客户提供了3.3V的器件,并且为REFP引脚提供了相同的电压。
客户并不太在意在这种情况下测量值是否会下降,但他需要知道零件是否会损坏。
通常,推荐的工作条件(最大3V)可提供一定的裕度。 情况是这样吗? 如果REFP =3.3V,部件是否会损坏?
此致,
Domenico