请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA970 您好,
我们正在考虑使用PGA970作为纸张和纸板厚度测量仪的一部分。 查看PGA970的内部方框图时,我意识到,即使它在输入端使用24位内部ADC,输出也是由14位DAC生成的。 因此,在我们的案例中,如果我们使用24位ADC将PGA970连接到MSP432,它是否真的能够提供如此多的分辨率,或者由于DAC,它是否会被限制为14位?
此致,
Nikhil