This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:可在PGA970的输出中实现的实际分辨率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627910/pga970-practical-resolution-achievable-at-the-output-of-pga970

部件号:PGA970

您好,

我们正在考虑使用PGA970作为纸张和纸板厚度测量仪的一部分。 查看PGA970的内部方框图时,我意识到,即使它在输入端使用24位内部ADC,输出也是由14位DAC生成的。 因此,在我们的案例中,如果我们使用24位ADC将PGA970连接到MSP432,它是否真的能够提供如此多的分辨率,或者由于DAC,它是否会被限制为14位?

此致,

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,

    是的,模拟输出DAC的分辨率限制为14位。 要在输入端获得全部24位的分辨率,您需要从其中一个可用的数字输出中读取测量值。

    此致,