This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:用于地面中心输入范围的VREFP和VREFN电压?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627116/ads1299-vrefp-and-vrefn-voltages-for-ground-centered-input-range

部件号:ADS1299

我们正在使用带有双极电源(+/-2.5V)的ADS1299评估套件,并使用内部4.5V参考。 两个问题。

1.使用此设置,INP或INN的允许输入范围为-2.5V至+2.0V,是否正确?

2.对于我们的最终设计,我们希望具有+/-2.25V的对称输入范围。 我认为我必须添加两个外部参考,其中一个是VREFN上的-2.25V,另一2.25 个是VREFP上的+VREFP,对吗?

谢谢你。

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    感谢您对我们的ADS1299的关注!

    1.使用+/-2.5V双极电源时,允许每个输入引脚(INP和INN)上的绝对电压从-2.5V摆动到+2.5V。 但是,差分电压(即INP和INN之间的差值)必须小于(4.5V /增益),其中PGA增益范围为1V/V至24V/V 换言之,PGA输出端的差分电压必须小于参考电压(VREF),以便ADC进行正确转换。

    2.您需要的唯一外部参考电压是+2.0V。 或者,您仍然可以使用内部参考电压。 无论采用哪种方式,VREFN都必须与AVSS绑定,在您的设计中,AVSS相当于-2.5V。 如果您的输入信号是参照中电源(即接地),它们将围绕0V居中,给定通道上的每个引脚可以对称地从-2.25V到+2.25V,而不超过满刻度= VREF。

    此致,