我们正在使用带有双极电源(+/-2.5V)的ADS1299评估套件,并使用内部4.5V参考。 两个问题。
1.使用此设置,INP或INN的允许输入范围为-2.5V至+2.0V,是否正确?
2.对于我们的最终设计,我们希望具有+/-2.25V的对称输入范围。 我认为我必须添加两个外部参考,其中一个是VREFN上的-2.25V,另一2.25 个是VREFP上的+VREFP,对吗?
谢谢你。
豪尔赫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用带有双极电源(+/-2.5V)的ADS1299评估套件,并使用内部4.5V参考。 两个问题。
1.使用此设置,INP或INN的允许输入范围为-2.5V至+2.0V,是否正确?
2.对于我们的最终设计,我们希望具有+/-2.25V的对称输入范围。 我认为我必须添加两个外部参考,其中一个是VREFN上的-2.25V,另一2.25 个是VREFP上的+VREFP,对吗?
谢谢你。
豪尔赫
您好Jorge,
感谢您对我们的ADS1299的关注!
1.使用+/-2.5V双极电源时,允许每个输入引脚(INP和INN)上的绝对电压从-2.5V摆动到+2.5V。 但是,差分电压(即INP和INN之间的差值)必须小于(4.5V /增益),其中PGA增益范围为1V/V至24V/V 换言之,PGA输出端的差分电压必须小于参考电压(VREF),以便ADC进行正确转换。
2.您需要的唯一外部参考电压是+2.0V。 或者,您仍然可以使用内部参考电压。 无论采用哪种方式,VREFN都必须与AVSS绑定,在您的设计中,AVSS相当于-2.5V。 如果您的输入信号是参照中电源(即接地),它们将围绕0V居中,给定通道上的每个引脚可以对称地从-2.25V到+2.25V,而不超过满刻度= VREF。
此致,