主题中讨论的其他部件: DAC38RF82
尊敬的T.I. 论坛主持人,
您好,我是Walter C. Washington的Tyvak现场工程师(Tyvak手机:949.300 .9800)(Tyvak电子邮件:Walter.Washington@tyvak.com)
遇到与John C类似的问题。在2017年6月7日论坛上发布:
我已在4.70 Win7 Pro塔式台式机上安装了HSDC Pro SW,与TSW14J56 EVM (以及 连接到它的DAC83RF8xEVM)配合使用。
我已按照安装说明操作,打开主板的电源,并可以在Win7设备管理器窗口中看到TSW14J56 USB设备正确枚举
(显示"Cypress FX3 USB流处理器示例设备"),并且我已验证它是否已插入桌面上的USB 3.0 端口。 还具有DAC38RF8xEMV
已将 塔式台式机插入另一个USB 3.0 端口。
运行时,请尝试遵循DAC38RF8xEVM用户指南(SLAU671A–2016年10月–2017年3月修订)[请参阅图7第9页:和图9第11页]
只能进入第2.1 .6节中的步骤8。 当我进入步骤8 (单击HSDC GUI中的[Send]([发送])按钮时,将弹出一个错误框,提示您
"Error 1097 occurred at Call Library Function Noe in TSW140.lvlib:14J56refD_2's补码.vi->TSW140.lvlib:frame.vi"(TSW140.lvlib:14J56refD_2's补码.vi->TSW140.lv
请参阅随附的屏幕截图。 我已关闭并重新打开GUI数次(以及重启DAC和FPGA板),但仍然得到相同的结果。
遵循的步骤:
a.以管理员身份调用DAC38RF8xEVM软件GUI,其设置如下所示:
采取的步骤:i)调用DAC RESETb Pin ii)加载默认值iii)配置DAC iv) PLL自动调谐
图-1
b.使用以下设置以管理员身份调用HSDC Pro软件GUI:
(一)
(二)
(三)
(四)
五)
(六)
现在进行第二次尝试
vii)在加载DAC38RFx_LMF_841设置以匹配“图1”之前,但在加载FPGA固件(如“ii)”中所示)之后
请注意显示以下“接口类型= TSW14J56REVD_firmware;固件版本= 0.1 ”
viii) 加载DAC38RFx_LMF_841设置以匹配“Figure-1”后,接口类型的设置如下所示:“接口类型=;固件版本= 0.1 保持不变
(九)
现在进行第三次尝试
结论:
由于这款全塔式台式机具有8个USB 3.0 端口和2个USB 2.0 端口,因此全面而及时地完成所有组合。 请分享任何已知信息
问题或可能的解决方案。
谢谢!
Walter C. Washington