This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:使用TSW14J56RevD &DAC38RF8xEVM (windows-7)操作系统运行时HSDC Pro软件冻结

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626453/tsw14j56evm-hsdc-pro-sw-freezes-when-run-using-tsw14j56revd-dac38rf8xevm-windows-7-operating-system

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: DAC38RF82

尊敬的T.I. 论坛主持人,

您好,我是Walter C. Washington的Tyvak现场工程师(Tyvak手机:949.300 .9800)(Tyvak电子邮件:Walter.Washington@tyvak.com)



遇到与John C类似的问题。在2017年6月7日论坛上发布:

我已在4.70 Win7 Pro塔式台式机上安装了HSDC Pro SW,与TSW14J56 EVM (以及 连接到它的DAC83RF8xEVM)配合使用。

我已按照安装说明操作,打开主板的电源,并可以在Win7设备管理器窗口中看到TSW14J56 USB设备正确枚举

(显示"Cypress FX3 USB流处理器示例设备"),并且我已验证它是否已插入桌面上的USB 3.0 端口。 还具有DAC38RF8xEMV

已将 塔式台式机插入另一个USB 3.0 端口。

运行时,请尝试遵循DAC38RF8xEVM用户指南(SLAU671A–2016年10月–2017年3月修订)[请参阅图7第9页:和图9第11页]

只能进入第2.1 .6节中的步骤8。 当我进入步骤8 (单击HSDC GUI中的[Send]([发送])按钮时,将弹出一个错误框,提示您

"Error 1097 occurred at Call Library Function Noe in TSW140.lvlib:14J56refD_2's补码.vi->TSW140.lvlib:frame.vi"(TSW140.lvlib:14J56refD_2's补码.vi->TSW140.lv

请参阅随附的屏幕截图。 我已关闭并重新打开GUI数次(以及重启DAC和FPGA板),但仍然得到相同的结果。

遵循的步骤:

a.以管理员身份调用DAC38RF8xEVM软件GUI,其设置如下所示:

采取的步骤:i)调用DAC RESETb Pin ii)加载默认值iii)配置DAC iv) PLL自动调谐

图-1

b.使用以下设置以管理员身份调用HSDC Pro软件GUI:

(一)



(二)



(三)



(四)



五)



(六)



现在进行第二次尝试

vii)在加载DAC38RFx_LMF_841设置以匹配“图1”之前,但在加载FPGA固件(如“ii)”中所示)之后

请注意显示以下“接口类型= TSW14J56REVD_firmware;固件版本= 0.1 ”


viii) 加载DAC38RFx_LMF_841设置以匹配“Figure-1”后,接口类型的设置如下所示:“接口类型=;固件版本= 0.1 保持不变



(九)



现在进行第三次尝试





结论:

由于这款全塔式台式机具有8个USB 3.0 端口和2个USB 2.0 端口,因此全面而及时地完成所有组合。 请分享任何已知信息

问题或可能的解决方案。



谢谢!



Walter C. Washington

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    -您能否检查为TSW14J56 EVM供电的工作台电源上的电流限制是否至少为4A?

    -同时确保已移除DAC38RF8x EVM上的跳线JP10 ,以用于片上PLL使用情况。

    谢谢!

    Eben。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源的电流限制目前为2.75A,两个主板通电从未超过
    2.40A。 J10始终被移除。

    正在采取的行动:
    -应将DAC38RF8xEVM置于具有5V 2 3A额定值的单独电源上
    -应将TSW14J56EVM置于具有5V @ 3A额定值的单独电源上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,将DAC38RF8xEVM和TSW14J56RevD放置在单独的电源上后,最大5V @ 3A共接地。

    出现以下错误信息

     

    当前车道速率为3.84G

    来自器件EVM的JESD参考时钟

    TSW14J56RevD需要设置为96M

     

    这是否意味着必须手动从DAC38RF8xEVM获取A时钟

    到TSW14J56RevD板。  

    返回TSW的EVM板上的时钟如下所示:CAR_SYSREF (P/N);FPGA_CLK1_(P/N)和FPGA_CLK2_(P/N)

    此致,

    Walter C. Washington

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特

    这是正常状态窗口。 DAC EVM会将此时钟发送至TSW14J56EVM,前提是您正确加载了LMK,这是我通过屏幕截图所能看到的样子。 是否将外部384MHz时钟连接到J4? 配置DAC后,您是否单击了"PLL自动调谐"按钮? 您是否单击了HSDC Pro GUI上的"Send"(发送)按钮? 之后,您是否单击 了DAC GUI上的“Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger”(重置DAC JESD Core和SYSREF触发器)按钮? 如果是这样,您应该会看到DAC SMA的输出。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J4具有384Mhz时钟输入,6dBm。 遵循您提到的所有步骤,直到第2.1 章节6步骤9。
    使用示波器时J6上看不到输出。您需要频谱分析仪来查看输出波形(是或否)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照所有步骤操作,现在连接频谱分析仪,看不到任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用CMODE3并将DAC38RF8xEVM GUI设置为DAC38RF82。
    已执行2.1 .4,2.1 .5和2.1 .6部分中的所有步骤

    仍在接收错误:

    当前车道速率为3.84G
    来自器件EVM的JESD参考时钟
    TSW14J56RevD需要设置为96M

    希望通过电话进行讨论。 请致电949.300。9800。 请将此事作为大会的工作文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据要求于2017年9月20日发送电子邮件至Ebenezer。
    我们非常感谢您提供任何和所有反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walter,有人通过电话联系过您吗? 请告诉我任何一种方式,因为我希望确保您获得所需的支持。

    此致,
    -Steve Wilson