This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:WIP位

Guru**** 2580885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625037/tpl0102-100-wip-bit

部件号:TPL0102-100

大家好

您是否介意询问TPL0102?

数据表上的描述如下:
0:非易失性写入操作未在进行中
1:非易失性写入操作正在进行中(当WIP = 1时,无法写入WR或ACR)

我们的客户确认 了后续进度,因此,在读取操作的情况下,他们确认WIP位= 1。
写入操作(ACR)->(连续)-> 读取操作(ACR)

然后,我们的客户确认 了以下进度,他们确认WIP位= 0。
写入操作(ACR)->(20毫秒)-> 读取操作(ACR)
那么,写操作和 读操作之间需要多少时间,其中WIP位=0?
是TWC (20毫秒)吗? 那么   ,TWC的 最大值和最小值是否存在?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    感谢您的查询。 我正在调查您的疑问。 很快会回来的。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam San

    感谢您的回复。
    我们正在等待您的回复。
    能否在下星期一得到答案?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam San

    能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    你是对的。 要考虑的timimg参数是t-wc,其指定的典型值为20 ms。 由于未提及最小值-最大值,您可以将其视为最小值和设计软件。

    此致,
    Uttam