请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL0102-100 大家好
您是否介意询问TPL0102?
数据表上的描述如下:
0:非易失性写入操作未在进行中
1:非易失性写入操作正在进行中(当WIP = 1时,无法写入WR或ACR)
我们的客户确认 了后续进度,因此,在读取操作的情况下,他们确认WIP位= 1。
写入操作(ACR)->(连续)-> 读取操作(ACR)
然后,我们的客户确认 了以下进度,他们确认WIP位= 0。
写入操作(ACR)->(20毫秒)-> 读取操作(ACR)
那么,写操作和 读操作之间需要多少时间,其中WIP位=0?
是TWC (20毫秒)吗? 那么 ,TWC的 最大值和最小值是否存在?
此致,
松本博塔