This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950-Q1:对源阻抗精度的影响

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626851/ads7950-q1-the-impact-on-source-impedance-accuracy

部件号:ADS7950-Q1

大家好,

我们的客户正在考虑使用10位分辨率的4通道ADC。

在数据表中,如果源阻抗较大, 则会降低准确度。

在最坏的情况下,其使用情况会使源阻抗达到50 kΩ 或更高。

 当源阻抗kΩ kΩ 在50 μ A至100 μ A之间时,是否有任何数据或理论值指示影响?

我很高兴在图59和60中有水平轴高达100 kΩ 的数据。

您能否告诉我们,该公式表示微型计算机指示4ch的A/D转换以接收结果所需的时间?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki San

     到目前为止,我们还没有输入 源阻抗超过50k欧姆的ADC性能测试结果。

    解决因输入源阻抗较高而导致性能下降的一些方法是

    1.降低ADC的采样速度

    您能告诉我客户希望使用此设备的采样速度是多少吗? 如果采样速度 大大低于100ksps,则与较高的采样速度相比,性能降级相对较低。

    2.在MXO和AINP引脚之间添加缓冲放大器

    请参阅9.2 Tm2部分,它说明了在MXO和AINP之间添加缓冲放大器如何帮助解决问题。 您可以建议客户在其设计中实施类似的体系结构

    如果您可以告诉我客户操作此设备的采样速度,最大输入信号摆动,精确的输入阻尼值,那么我可以帮助您在MXO和AINP引脚之间使用合适的运算放大器。

    图47突出显示了10位设备的时序图。 这可用于计算一个ADC转换周期的时间。 您需要知道在这种情况下使用的时钟频率是多少

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhjieet-san,

    感谢您的快速响应。

    其目标采样率约为100 KSPS,不能低于此水平。
    最大输入振幅应为5Vpp,因为它要与ADC的输入全刻度相匹配。
    此时假定的阻抗上限为60 kΩ。

    他们还在考虑放宽对执行分辨率的要求,因此我想确定是否可以使用此设备,具体取决于在60 kΩ 的源阻抗下准确度如何下降。

    读取一个通道的数据时,在第一个帧中执行采样,如图所示。 45,转换和输出在第二帧中执行。
    即,从CS的下降边缘到读取数据结束,它需要两个帧。
    这种认可是否正确?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhjieet-san,

    我还有其他要求。
    我在下面的URL中找到了一篇文章。
    e2e.ti.com/.../using-sar-adc-tina-models-much-ado-about-settling

    我认为我们可以像图2一样通过模拟来估计精度或稳定时间。
    您能告诉我ADS7950-Q1的等效电路吗?
    我认为了解采样电容器和开关Ron的恒定值是很好的。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki San

    ADS7950-Q1数据表的图50提供了MUX和ADC等效输入电路。 MUX Ron为200欧姆。 ADC采样开关电阻为80欧姆。 ADC采样电容器的值为15pF,如"应用"一节中所述  

    如果您需要有关SAR ADC输入沉降分析的更详细的理论,请参阅SAR ADC精度实验室视频

    如果您需要其他信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet