Other Parts Discussed in Thread: ADS7950-Q1
大家好,
我们的客户正在考虑使用10位分辨率的4通道ADC。
在数据表中,如果源阻抗较大, 则会降低准确度。
在最坏的情况下,其使用情况会使源阻抗达到50 kΩ 或更高。
当源阻抗kΩ kΩ 在50 μ A至100 μ A之间时,是否有任何数据或理论值指示影响?
我很高兴在图59和60中有水平轴高达100 kΩ 的数据。
您能否告诉我们,该公式表示微型计算机指示4ch的A/D转换以接收结果所需的时间?
此致,
Tomoaki Yoshida